Loading Events

👓Panoramica

Il corso rappresenta la naturale prosecuzione di “Scelta dei componenti dell’impianto fotovoltaico, con cenni al sistema di accumulo e CCI” e porta i partecipanti dalla teoria alla pratica, attraverso un caso reale: LOVATO SOLAR, il parco fotovoltaico a terra realizzato da LOVATO Electric a pochi passi dalla propria sede di Gorle (BG).

Un impianto da 3,3 MWp, 6.480 moduli bifacciali, 10 inverter da 320 kW e un sistema di accumulo da 3,2 MWh diventano il filo conduttore per raccontare, passo dopo passo, come si progetta, dimensiona e gestisce un impianto fotovoltaico industriale in bassa tensione integrato con lo storage. Non un caso teorico, ma un progetto concreto, nato come investimento green e non speculativo, pensato per aumentare l’autonomia energetica aziendale (fino all’80% del fabbisogno) e generare valore sostenibile per l’azienda, il territorio e le future generazioni.

Durante il corso, avremo il piacere di ospitare TESMEC, produttore affermato di sistemi CCI che ci parlerà delle loro soluzioni e della relativa parte normativa.

Per chi sceglierà di partecipare in presenza, verrà organizzata una visita guidata all’impianto fotovoltaico LOVATO SOLAR.

🎯Obiettivi

Illustrare un caso applicativo reale per far meglio comprendere il ruolo dei principali componenti dell’impianto e le scelte di progettazione.

👦A chi si rivolge

Installatori di impianti elettrici, manutentori e progettisti elettrici.

✅Prerequisiti

Conoscenze di base di elettrotecnica e degli impianti elettrici.

È consigliata la conoscenza di base dei componenti principali degli impianti fotovoltaici.

💻🏢Modalità di erogazione

Il corso è disponibile in due modalità di partecipazione, selezionabili tramite i due pulsanti di iscrizione dedicati presenti in questa pagina:

  • 🖥️ Online – in diretta streaming tramite piattaforma Cisco Webex, con possibilità di interazione e Q&A in tempo reale
  • 🏢 In presenza – presso la LOVATO Academy di Gorle (BG), con visita guidata al parco fotovoltaico LOVATO SOLAR

📚Argomenti

  • Analisi delle soluzioni impiantistiche per impianto fotovoltaico industriale
  • Il caso applicativo LOVATO Solar
  • Approfondimento della tecnologia SPD per fotovoltaico
  • Applicazione della logica OR per la CEI 0-16
  • Cenni al pulsante di sgancio di emergenza​​
  • Cenni ai Sistemi di accumulo​​
  • Sistemi CCI (TESMEC)
  • Q&A
  • Conclusioni

📎Materiale integrativo al corso

Il seguente materiale è consigliato sia in preparazione al corso per capire meglio di quali argomenti si tratterà, sia post corso per chi vuole approfondire la tematica:

❓Domande frequenti su questo corso

  • Il corso è gratuito? Sì.
  • È possibile ricevere un attestato di frequenza del corso?
    Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectric.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.

Codice corso:
007WEBIT

Docente

Alessandro Scaffidi
Progettista elettrico, Progettazione e gestione impianti fotovoltaici, Formazione tecnica professionale

Docente

Giorgio Caforio
Project Engineer presso Tesmec

Riferimento Tecnico-Commerciale

Damiano Pesce
Energy Business Developer – LOVATO Electric

Prezzo

Gratuito

Torna in cima