IL MONITORAGGIO ENERGETICO IN AMBITO INDUSTRIALE: L’ESPERIENZA LOVATO ELECTRIC

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-06-03T17:45:51+02:00Febbraio 2nd, 2021|

[CORSO ON LINE] La comunicazione con protocollo MODBUS

Panoramica MODBUS è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi al mondo, specialmente nell’ambito dell’automazione e costituisce uno standard “de facto” della comunicazione industriale. Le principali ragioni di un così elevato utilizzo rispetto ad altri protocolli di settore sono: è un protocollo di tipo open, royalty-free ed affidabile è facilmente implementabile ha un’ottima [...]

2022-01-26T14:56:14+01:00Novembre 24th, 2020|

[CORSO ON LINE] Soluzioni di parallelo per gruppi elettrogeni tra loro o con la rete

Panoramica La presenza di energia elettrica è indispensabile per svolgere molte attività e la sua consegna agli utilizzatori è solitamente garantita dalla rete di distribuzione, coadiuvata a volte da sorgenti alternative, come nei casi di instabilità o assenza di fornitura. Talvolta si aggiunge anche la necessità di disporre di fonti di emergenza o [...]

2022-01-20T15:58:28+01:00Settembre 16th, 2020|

[CORSO ON LINE] PROGRAMMAZIONE PLC

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta dei prodotti adeguati alle [...]

2022-01-25T08:52:26+01:00Aprile 14th, 2019|

[CORSO ON LINE] ENERGY MANAGEMENT BASE

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2022-01-20T15:59:01+01:00Marzo 28th, 2019|

PLC: corso avanzato

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di Micro PLC in molti impianti elettrici. Obbiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per la programmazione completa ed ottimale in FBD dei [...]

2020-11-19T12:43:09+01:00Marzo 24th, 2019|

[CORSO ON LINE] ENERGY MANAGEMENT AVANZATO

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2022-01-20T15:59:31+01:00Febbraio 15th, 2019|

[Corso on line] SCEGLIERE E INSTALLARE GLI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Panoramica La protezione dalle sovratensioni è un elemento imprescindibile nella realizzazione di un impianto elettrico: l’inserimento di opportuni scaricatori di sovratensione permette infatti di ridurre il rischio di ingenti perdite. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per una corretta individuazione ed installazione delle protezioni dalle sovratensioni in base al tipo di impianto [...]

2022-01-26T14:52:02+01:00Febbraio 15th, 2019|

[CORSO ON LINE] AVVIAMENTO E CONTROLLO DI MOTORI ELETTRICI

Panoramica L’avviamento “soft” ed il controllo ottimale dei motori elettrici sono requisiti sempre più indispensabili in molteplici settori. L’elevato numero di funzioni disponibili, la semplicità di utilizzo unitamente a molte altre caratteristiche, consentono l’impiego dei soft starter e dei convertitori di frequenza di LOVATO Electric in moltissime tipologie di applicazioni. Obiettivi [...]

2022-01-26T14:25:14+01:00Febbraio 15th, 2019|
Torna in cima