Sui contattori si mettono i contatti in serie per aumentare il potere di interruzione sui carichi in DC; tipicamente più aumenta la tensione del carico più contatti in serie sono necessari per ottenere un’adeguata interruzione. I poli in parallelo si utilizzano per aumentare la portata in corrente del contattore. Si tenga presente che i poli in parallelo non aumentano il potere di interruzione; questo in conseguenza alle tolleranze costruttive che causano differenze, seppur minime, nei tempi di apertura dei vari contatti. In pratica l’ultimo contatto che apre sopporta quasi completamente l’interruzione. Il parallelo dei poli è usato tipicamente quando il contattore è utilizzato per fare portata di corrente e l’inserzione e la disinserzione del carico è attuata da altri apparati. Ad esempio nel comando di resistenze dove il comando è realizzato tramite dispositivi statici e il contattore viene utilizzato per ottenere la separazione galvanica del carico. Si tenga presente che il parallelo dei contatti non permette di portare la corrente nominale di un contatto moltiplicata per il numero di contatti in parallelo. Si devono applicare dei declassamenti per considerare la non esatta distribuzione della corrente tra i contatti in parallelo. Avremo per 2 contatti in parallelo un multiplo di 1.6, per 3 contatti 2.2 e e per 4 contatti 2.8.
Ad esempio:
se abbiamo un contattore con corrente nominale in AC-1 di 25A, mettendo 3 poli in parallelo la portata sarà 25×2.2=55A.
_______________________________________________________________________________________
Altre informazioni sui contattori
Consulta la pagina del sito dedicata ai contattori.
Guarda i nostri video tecnici e tutorial