[TEST]

Panoramica Synergy è un software di monitoraggio energetico su piattaforma Web che consente la supervisione ed il controllo degli impianti da un qualsiasi computer o dispositivo mobile tramite i più comuni web browser. È un valido supporto alle attività indicate nella normativa UNI CEI EN ISO 50001: 2018 “Sistemi di gestione dell’energia – [...]

2022-01-26T16:10:24+01:00Gennaio 26th, 2022|

[CORSO ON LINE] ARCHITETTURA E FUNZIONALITA’ DI SYNERGY

Panoramica Synergy è un software di monitoraggio energetico su piattaforma Web che consente la supervisione ed il controllo degli impianti da un qualsiasi computer o dispositivo mobile tramite i più comuni web browser. È un valido supporto alle attività indicate nella normativa UNI CEI EN ISO 50001: 2018 “Sistemi di gestione dell’energia – [...]

2022-01-24T12:02:25+01:00Gennaio 20th, 2022|

[CORSO ON LINE] Scelta dei componenti dell’impianto fotovoltaico e cenni al sistema di accumulo

Panoramica Gli impianti fotovoltaici sono ritornati prepotentemente sotto i riflettori grazie a decreti ed azioni volte a ridare spinta a questo settore, che negli ultimi anni aveva rallentato il proprio sviluppo. La loro importanza strategica, specialmente quando è accoppiata a sistemi di accumulo, è indispensabile sia per le smart grid sia per i [...]

2022-01-26T12:14:18+01:00Settembre 3rd, 2021|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO IN AMBITO INDUSTRIALE: L’ESPERIENZA LOVATO ELECTRIC

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-06-21T10:23:55+02:00Maggio 17th, 2021|

[WEBINAR] SOLUZIONI PER LA COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI RETE

Panoramica A livello mondiale le soluzioni che richiedono di gestire la continuità di servizio sono in continuo aumento e la loro presenza è considerata indispensabile in molti contesti. L'interruzione prolungata di energia in un impianto industriale si traduce in un danno economico per le aziende e in vari settori può mettere a repentaglio [...]

2021-08-27T15:28:25+02:00Maggio 10th, 2021|

[WEBINAR] Soluzioni per gruppi antincendio (UNI EN 12845) e monitoraggio da remoto

Panoramica Le pompe antincendio svolgono un ruolo chiave nei sistemi antincendio di tutto il mondo. Le centraline che le controllano ne sono il “cervello”, situato nel quadro elettrico, e svolgono molteplici funzioni. LOVATO Electric è oggi un punto di riferimento per qualsiasi produttore di quadri di controllo antincendio in termini di completezza della [...]

2021-06-03T17:43:07+02:00Aprile 19th, 2021|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO COME STRUMENTO DI RISPARMIO E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-05-31T08:51:50+02:00Febbraio 11th, 2021|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO IN AMBITO INDUSTRIALE: L’ESPERIENZA LOVATO ELECTRIC

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-06-03T17:45:51+02:00Febbraio 2nd, 2021|

[WEBINAR] NORMATIVA NORDAMERICANA (STANDARD UL): La corrente nominale di cortocircuito secondo la UL 508A

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi del webinar [...]

2021-05-31T08:51:34+02:00Gennaio 11th, 2021|

[WEBINAR] NORMATIVA NORDAMERICANA (STANDARD UL): La nuova NFPA 79 (Edizione 2021)

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi del webinar [...]

2021-06-18T08:52:03+02:00Gennaio 11th, 2021|
Torna in cima