Nuovo Regolamento Macchine 2023

Panoramica Il 7 febbraio 2023 è stato pubblicato l’accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta terminato l’iter di approvazione, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Obiettivi Aggiornamento professionale delle realtà e dei professionisti operanti nel [...]

2023-03-15T17:08:14+01:00Marzo 13th, 2023|

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO …

Descrizione In questo webinar, durante l’intervento di LOVATO Electric, verranno tracciate le principali linee guida per la scelta degli scaricatori di sovratensione e mostrate le caratteristiche tecniche più interessanti dell’intera gamma. L’analisi terrà conto di vari fattori come le prestazioni del prodotto, il tipo di impianto e il collocamento all’interno dello stesso. Al [...]

2022-05-16T09:16:15+02:00Aprile 5th, 2022|

ELEMENTI DI SICUREZZA

Panoramica LOVATO Electric è lieta di presentare il percorso formativo ELEMENTI DI SICUREZZA, pensato per tutti i professionisti che hanno a che fare con la sicurezza dei macchinari, ma anche per quelle figure tecniche e commerciali che vogliono aumentare le loro competenze in questo campo. La modularità del percorso offre la possibilità anche [...]

2022-06-08T09:09:40+02:00Febbraio 23rd, 2022|

AMPLIAMENTO DI GAMMA DEGLI INTERRUTTORI SEZIONATORI E DEI COMMUTATORI SEZIONATORI DELLA SERIE GL

Panoramica La nuova introduzione degli interruttori sezionatori e dei commutatori sezionatori della serie GL ne amplia le possibilità di utilizzo fino a 630 A in AC23. Questo webinar ha lo scopo di illustrarne l’intera gamma, passando attraverso l’analisi delle caratteristiche costruttive, la semplicità e versatilità di montaggio, le versioni tripolari e quadripolari e [...]

2021-06-04T10:51:48+02:00Giugno 30th, 2020|

Normativa americana UL: corso su quadri e macchine industriali

Panoramica Nel panorama italiano dei costruttori di macchine industriali il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità di business, ma per potervi accedere è necessario seguire le regole costruttive definite dalla normativa UL. Per questo motivo la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle realtà che intendono intraprendere questo percorso. [...]

2020-03-03T14:54:23+01:00Agosto 27th, 2019|

SCEGLIERE E INSTALLARE GLI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Panoramica La protezione dalle sovratensioni è un elemento imprescindibile nella realizzazione di un impianto elettrico: l’inserimento di opportuni scaricatori di sovratensione permette infatti di ridurre il rischio di ingenti perdite. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per una corretta individuazione ed installazione delle protezioni dalle sovratensioni in base al tipo di impianto [...]

2023-03-16T07:59:34+01:00Febbraio 15th, 2019|
Torna in cima