SCARICATORI DI SOVRATENSIONE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO …

Descrizione In questo webinar, durante l’intervento di LOVATO Electric, verranno tracciate le principali linee guida per la scelta degli scaricatori di sovratensione e mostrate le caratteristiche tecniche più interessanti dell’intera gamma. L’analisi terrà conto di vari fattori come le prestazioni del prodotto, il tipo di impianto e il collocamento all’interno dello stesso. Al [...]

2022-05-16T09:16:15+02:00Aprile 5th, 2022|

Direttiva macchine: novità normative 2021-2022

Panoramica Le norme di tipo B che riguardano aspetti o dispositivi di sicurezza sono fondamentali per la progettazione di qualsiasi macchina ed è essenziale per i fabbricanti conoscerne il contenuto. Numerose norme basilari per assicurare che le macchine soddisfino i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili sono attualmente in fase [...]

2022-04-11T10:21:33+02:00Febbraio 4th, 2022|

SPAC EASYSOL. L’EVOLUZIONE NELLA PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICA CON SDPROGET E LOVATO.

Panoramica SPAC EasySol è il software CAD per la progettazione di impianti fotovoltaici che unisce il rigore scientifico ad una grande facilità di utilizzo. Sviluppato con la tecnologia Autodesk, SPAC EasySol integra il motore grafico AutoCAD OEM e consente la redazione automatica di tutta la documentazione progettuale, tecnica ed economica necessaria alla completa [...]

2022-03-30T08:19:57+02:00Gennaio 27th, 2022|

INTRODUZIONE ALLE SOLUZIONI DI MONITORAGGIO ENERGETICO

Panoramica Non hai mai sentito parlare delle soluzioni per l'energy management di LOVATO Electric ? Questo veloce webinar introduttivo è quello giusto per te! Obiettivi Il presente webinar ha scopo informativo. Vuole dare una panoramica veloce sulle soluzioni di monitoraggio energetico di LOVATO Electric per tutti quei professionisti che non [...]

2022-06-22T16:40:12+02:00Gennaio 19th, 2022|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO IN AMBITO INDUSTRIALE: L’ESPERIENZA LOVATO ELECTRIC

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-06-21T10:23:55+02:00Maggio 17th, 2021|

SOLUZIONI PER LA COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI RETE

Panoramica A livello mondiale le soluzioni che richiedono di gestire la continuità di servizio sono in continuo aumento e la loro presenza è considerata indispensabile in molti contesti. L'interruzione prolungata di energia in un impianto industriale si traduce in un danno economico per le aziende e in vari settori può mettere a repentaglio [...]

2022-06-08T08:53:22+02:00Maggio 10th, 2021|

[WEBINAR] Soluzioni per gruppi antincendio (UNI EN 12845) e monitoraggio da remoto

Panoramica Le pompe antincendio svolgono un ruolo chiave nei sistemi antincendio di tutto il mondo. Le centraline che le controllano ne sono il “cervello”, situato nel quadro elettrico, e svolgono molteplici funzioni. LOVATO Electric è oggi un punto di riferimento per qualsiasi produttore di quadri di controllo antincendio in termini di completezza della [...]

2021-06-03T17:43:07+02:00Aprile 19th, 2021|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO COME STRUMENTO DI RISPARMIO E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-05-31T08:51:50+02:00Febbraio 11th, 2021|

IL MONITORAGGIO ENERGETICO IN AMBITO INDUSTRIALE: L’ESPERIENZA LOVATO ELECTRIC

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2021-06-03T17:45:51+02:00Febbraio 2nd, 2021|

[WEBINAR] NORMATIVA NORDAMERICANA (STANDARD UL): La corrente nominale di cortocircuito secondo la UL 508A

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi del webinar [...]

2021-05-31T08:51:34+02:00Gennaio 11th, 2021|
Torna in cima